This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/F28M35M52C:如何在 F28M35 ARM M3内核中使用 RTOS Hwi 模块

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625788/rtos-f28m35m52c-how-use-rtos-hwi-module-in-f28m35-arm-m3-core

器件型号:F28M35M52C
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

你好!

 我已经在 c28内核中使用了 SYS/BIOS Hwi、正如 ti.sysbios.family.c28.Hwi 文档所说: " PIE 中断必须清除各自 PIE 块的 CPU 确认位、然后才能从该块中进一步发生中断。 SYS/BIOS 6调度程序(由 使用 CREATE 创建的中断使用)负责处理这个问题、但是这与 DSP/BIOS 5不同、在该调度程序中、应用程序需要应答中断。"  

 那么、如果我想在  ARM M3内核中使用 SYS/BIOS Hwi、我是否需要清除 ISR 函数中的 ISR 标志? 或者、ARM M3调度程序将自动将其清除为与 c28相同的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在运行 SYS/BIOS 的 Cortex-M3 CPU 上、无需清除 Hwi 函数中中断控制器的 ISR 标志。

    最棒的
    Ashish