This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:LCD 连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625905/ccs-tms320f28335-lcd-connectivity

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否有人可以帮助我在16*2液晶显示屏上显示字符?

我的硬件连接如下:

EN = GPIO67; RS= GPIO68;R/W = GPIO69;DO-D7 = GPIO79-72。

 有人能告诉我如何继续?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    您只需参考以下主题即可: e2e.ti.com/.../428983

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Gautam、我将尝试您指定链接的程序并告诉您结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 尝试一下、随时了解我们的最新动态!

    祝您好运、祝您一切顺利、
    Gautam