请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSDOCK28379D 工具/软件:Code Composer Studio
大家好。
我想设计 PCB 并使用控制卡 Delfino 28379D。 因此、我需要标头 HSEC 180、它实际上是两个以不同的方式分隔的标头(HSEC8-160-01-L-DV-A 和 HSEC8-130-01-L-DV-A)。
我找不到有关这两个接头之间距离的一些信息、这两个接头用于新的德州仪器(TI)集线站 R4.1。 我尝试在控制套件中找到它、但无法打开 Altium Designer 和 ExpressSCH 的 PCB 设计。
我还没有买控制卡、所以无法测量两个接头之间的距离。
是否有人拥有该信息、或者我可以在哪里找到该信息?
提前感谢!
此致、Nikola。