请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我需要一个 Von Neumann 的 ARM、因为我需要从 RAM 中执行代码。 我还需要外设。 例如 I2C SPI ADC 等 TI 是否提供此功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要一个 Von Neumann 的 ARM、因为我需要从 RAM 中执行代码。 我还需要外设。 例如 I2C SPI ADC 等 TI 是否提供此功能?
Hercules 系列 安全微控制器基于 ARM Cortex R4F 或 R5F、可满足您的要求。 TM4C 系列 是基于 Cortex M4的低性能系列、具有丰富的外设。 两个系列都采用 Von Newmann 架构。