This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28054M:TMS320F28054M

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054M, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625516/ccs-tms320f28054m-tms320f28054m

器件型号:TMS320F28054M
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

lab11e、霍尔启动和霍尔转换的代码仅适用于 motorware 中的6X 系列、是否可以使用 TMS320F28054M 处理器进行霍尔启动? 如果是、请提供一些有关如何从6x 系列移植到5x 系列的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪款 EVM 板? 如果有足够的 GPIO 用于霍尔传感器输入、也可以为此使用 F054M。 要在 hal.h 中为霍尔传感器输入定义正确的 GPIO、请在基于工程的电机规格中更改 gHall_PwmIndex[]和一些用于霍尔控制的变量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 尝试一下。 我有一个定制板。