This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 每5us 帮助选择一个用于记录数字位的处理器

Guru**** 2542680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625414/help-in-selecting-a-processor-for-logging-digital-bits-every-5-us

我设计了一个基于输入信号脉冲的电路板、可生成包含脉冲宽度、峰值和到达时间的40位

具体而言、我需要一个控制器/处理器、它每5us 就可以读取这些40位并将其存储到存储器中。 它还应支持 USB 接口、以便我可以将数据传输到计算机、 并且不会填充板载闪存。

您能否帮助建议与此任务相关的控制器?

谢谢、

奥什托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您仅根据对 USB 的需求使用28377。

    www.ti.com/.../tms320f28377d

    您需要提供有关如何传输数据的更多详细信息、以提供更好的指导。 它只是一个传播超过5us 的原始串行流、还是突发? 是否有任何协议编码? 您可以查看 SPI 端口或仅使用 GPIO 端口。 如果可以使数据并行、则可以通过 UPP 或 EMIF 端口读取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢您的回复。

    40位是并行的、所以我需要每5us 存储40位并行。 我想将这些40位存储到存储器中、或者使用 USB 传输到计算机。

    很抱歉、我没有提到这些位是并行的。