Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、 controlSUITE
你好
我们 尝试以最大速度(60MHz/23 ~= 4.5MSPS)在 F28027 Launchpad 电路板上对单个 ADC 通道进行采样
我现在要去运行 我们拥有的 launchpad 板上 controlSTICK 目录(C2000ware)中的连续 ADC 示例、并且没有太远。
我已通过接头 J1引脚5将1MHz 信号连接到评估板。
我正在将 ADCRESULTS1加载到一个数组中并对其进行分析、但仅看到那里的波形看起来像别名波形。
ADC 是否在后台持续采样?
循环的无限显然与 ADC 采样异步运行、但速率为60MIPS。
我不知道这一切是如何结合在一起的。
我尝试在 for 循环中设置延迟,但它似乎不起作用。
任何指针或示例代码都很有用。
谢谢
Bob