This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:GUI 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623297/drv8312-c2-kit-gui-issues-questions

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件: controlSUITEINSTASPIN-BLDC

大家好、

我正在使用 DRV8312-C2-KIT (使用库存 F28035控制卡)。 我目前的 GUI 有问题、但我将介绍我到目前为止遇到的一些其他问题和解决方案、以便为我的情况提供更多背景信息:

  • 完成 controlSUITE 的完整安装后、我遇到了 XDS100驱动程序问题、无法将器件连接到 GUI。
  • 我尝试通过更新驱动程序来解决此问题、同时将更新程序指向 C:\ti\controlSUITE\development_kits\~Utilities\XDS100 Drivers v1.0。 这不奏效。
  • 通过直接从网站(http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)安装驱动程序可以解决此问题
  • 我可以使用 DRV8312-EVM 控制电机、而不会出现任何问题。
  • 但是、当我运行 InstaSPIN-BLDC GUI 时、即使它显示套件已连接、我也无法读取直流信号或向电机发出任何命令-这是我当前的问题。

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来不像我的附件已成功上传。 我将在该帖子中再次尝试。

    如果您需要我提供任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了向我的上述帖子中添加一些其他信息、我发现使用 F28069控制器卡和 instaSPIN-FOC 或 instaSPIN-MOTOR"不会遇到相同的问题。 我可以命令速度和扭矩并识别电机参数、而不会出现任何问题。

    谢谢、
    Brian Angiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我假设您尝试将开源 InstaSPIN-BLDC 与 F28035结合使用、而不是 InstaSPIN-FOC 或 InstaSPIN-MOTION、对吧?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    是的、没错。 我有两个控制卡- F28035和 F28069。 我仅在使用 F28035+instSPIN-BLDC 组合时遇到上述问题。 F28069+电机/FOC 工作正常。

    谢谢、
    Brian Angiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在"C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\~GUI"中使用了 DRV8312GUIv5或 InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV83xx_v104?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    很抱歉耽误你的时间。 DRV8312GUIv5工作正常、没有问题。 InstaSPIN-BLDC 就是为我提供错误的一个示例。

    谢谢、

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我遇到的问题与 Brian 完全相同。

    我还使用 DRV8312-C2-KIT、使用 instaSPIN-BLDC GUI 时无法执行任何操作。 GUI 表示存在连接、但指示灯不是绿色、启用电机时不会发生任何情况。

    PMSM/BLDC 电机 GUI 工作正常。

    请帮帮我。

    此致、

    Dave