Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, INSTASPIN-BLDC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8312-C2-KIT 主题中讨论的其他器件: controlSUITE、 INSTASPIN-BLDC
大家好、
我正在使用 DRV8312-C2-KIT (使用库存 F28035控制卡)。 我目前的 GUI 有问题、但我将介绍我到目前为止遇到的一些其他问题和解决方案、以便为我的情况提供更多背景信息:
- 完成 controlSUITE 的完整安装后、我遇到了 XDS100驱动程序问题、无法将器件连接到 GUI。
- 我尝试通过更新驱动程序来解决此问题、同时将更新程序指向 C:\ti\controlSUITE\development_kits\~Utilities\XDS100 Drivers v1.0。 这不奏效。
- 通过直接从网站(http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)安装驱动程序可以解决此问题
- 我可以使用 DRV8312-EVM 控制电机、而不会出现任何问题。
- 但是、当我运行 InstaSPIN-BLDC GUI 时、即使它显示套件已连接、我也无法读取直流信号或向电机发出任何命令-这是我当前的问题。
谢谢、
Brian Angiel