请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: TMS320F28027
您好、先生、
我想将 launchpad TMS320F28379D 连接至触摸 TFT 显示屏()、以实现波形等图形输出
。
是否有任何库以及如何为其连接图。
我知道要将其连接到 Hercules RM57。 在其中、N2HET 引脚用于连接。 那么、TMS320F28379D 上是否有任何等效于 N2HET 的引脚?