This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:GPIO 输入电压问题:)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625134/tms320f28335-gpio-input-voltage-question

器件型号:TMS320F28335

尊敬的每个人。

我测试了28335 GPIO 输入电压。

我已查看数据表。

高电平输入电压:2.0V

低电平输入电压:0.8V

但我的芯片在 VIL1.4v、VIH 1.7V 中发生了变化

数据位0 -> 1、1->0

我的问题是什么?

GPIO 线的电源没有任何变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeyfree、

    VIH MIN (2.0V)是输入始终读为"1"的最大输入电压、因此如果切换至"1"@ 1.7V、则这在规格范围内。

    VIL 最大值(0.8V)是输入始终读为"0"的最小输入电压、因此如果切换至"0"@ 1.4V、则这在规格范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Devin

    非常感谢你的帮助。

    )