This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:PIEIFR 触发方法

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625274/tms320f28075-pieifr-trigger-method

器件型号:TMS320F28075

你好、冠军、

在 TRM 中、当外设中断触发时、PIE IFR 将被锁存、我想知道它是电平触发还是脉冲触发? 向上或向下脉冲触发器?

谢谢

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这些信息不易获得、我们需要从设计团队中检索。 我是否可以问您为什么需要此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    PIE 触发器是边沿触发器(高到低)。

    如果您发现了临界情况问题、请告知我们、以便我们可以调查并更新文档、谢谢。