This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMDSPLCKIT-V3:大家好。 我正在尝试将外部控制器与 PLC 调制解调器 Tmdsplckit v3相连。 是否可以将 Arduino 或任何其他控制器与此 plc 调制解调器连接? 我尝试过、但 Arduino 未通过电力线从调制解调器读取任何信号。

Guru**** 2540720 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议先让软件与 ZCG GUI 配合使用。

    我尚未尝试过、但您可以使用软件包随附的一些文档(并使用 ZCG GUI 消息日志)连接到主机微控制器。  我认为这可能是一项困难的任务。


    谢谢、
    Brett