This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075:"NAN"变量的值

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625112/tms320f28075-tms320f28075-nan-value-for-variable

器件型号:TMS320F28075

你好、冠军、

我的客户在地址0x148C (CLA2CPURAM)中发现 F28075之一将始终具有 NaN 值、如果他们在这里放置一个变量而不 在任务8中初始化它、则会发生、 如果将其初始化为值、则会修复。 因此、我们想知道   为什么只有该特定地址在初始化之前报告 NaN 值。 CCS 中的 NaN 是什么意思? 由于此问题是在工厂发生的,因此我们现在应该知道其根本原因和客户项目 MP,他们希望知道其速率以决定是否更新其代码。 变量位于 CLA2CPU RAM 中、如以下 CLAfLKdcm、  

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、冠军。

    现在、我们在 CLA2CPU RAM 中发现它、速率为0.2%。 主要位于0x148a、0x148c。 您是否知道其根本原因、所有这些都是在工厂发生的。

    BR
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您何时注意到这一点? 是在加载程序之后吗? 是在 POR 还是 XRSn 之后?

    如果应用程序未初始化存储器部分、并且加载了程序、则可以将存储器初始化为任何内容。 最好在 C 中初始化变量

    SAL