This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335固定与浮动

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625163/tms320f28335-tms320f28335-fixed-vs-floating

器件型号:TMS320F28335

大家好、

我必须为我的控制应用程序( MPC)在线解决一个相当复杂的系统模型。  该模型花费了太多的时间来计算4.2us。 我已经尽可能优化了添加、乘法等以减少它、但我只能将它减少到3.8us。 我需要进一步降低约2.2us 等 定点编码能否进一步减少它、或者处理器是否已经针对浮点运算进行了优化、两者都将花费相同的时间? 在没有相同数学运算的情况下、是否有任何其他方法可以减少时序?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Debanjan:

    此控制器已启用 FPU。 如果选择了"-FPU"、您可以检查 Project -> Properties 和 Relevant 部分。 您也可以尝试使用 IQMath 库、但我无法为您提供时钟周期或时间方面的直接优势。

    此致、
    Gautam