This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DRV8312-69M-KIT:具有 InstaSPIN-MOTION 的 DRV8312-69M-KIT:电机识别失败、错误为 c28xx

Guru**** 2797205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624728/starterware-drv8312-69m-kit-drv8312-69m-kit-with-instaspin-motion-motor-identification-fails-with-error-c28xx

器件型号:DRV8312-69M-KIT

工具/软件:Starterware

您好!

我有一个 DRV8312-69M-KIT、并尝试使用 InstaSPIN_MOTION _F2806xM.exe 运行电机。 几秒钟后、电机识别失败、并显示严重错误消息:

错误: C28xx:读取 PC 寄存器时出现问题:(错误-1142 @ 0x0)由于当前正在执行不可调试的代码,设备阻止了调试访问。 选择"粗鲁重试"以禁用礼貌模式并强制执行操作。 (仿真包5.1.73.0)

我按照 QSG_GUI_instaspin_MOTION.pdf 中所述进行了启动、此外跳线/开关也位于此处所述的位置。 我尝试了套件中包含的电机以及我们项目中的另一个测试电机。 这两种情况都会生成相同的错误消息。

我在论坛中发现另一篇关于同一错误的文章:"DRV8312-69M-KIT:InstaSPIN 在目标初始化后失败"、但订购新电路板实际上并不是一个选择。

那么、还有其他解决方案吗?

非常感谢、此致、

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的目标文件(.out)是什么? 您是否将 appProgram.out 更改为自己的.out?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我没有更改 InstaSPIN_MOTION_F2806xM 文件夹中的任何内容。 此外、.out-file 也被命名为 appProgram.out