This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:将 LCD 与 TMS320F28335连接和编码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624958/tms320f28335-interfacing-and-coding-lcd-with-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

你(们)好

我想使用 TMS320F28335驱动16x2 LCD。 是否有人可以帮助我、因为我在库中找不到与我的要求相关的任何示例代码。

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    此论坛上有多篇帖子、主题和解决方案相同。 以下是其中之一:
    e2e.ti.com/.../428983

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您的 LCD 型号器件型号或数据表吗?
    我现在正在测试192 x 128 LCD 和 TMS320F28335。
    因此、我可以向 您提供一些信息。
    请细心一些。