This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMDSC2KWRKSHPKIT 文档

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624828/tms320f28035-tmdsc2kwrkshpkit-documents

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好!

一位客户询问了 TMDSC2KWRKSHPKIT 板。 我想知道如何设置电路板。 但我无法在 controlSUITE v3.4.6 - 2017年4月13日和 C2000ware 1_00_01 C2000_DPSWorkshop 中找到该板的信息及其文档。 请告诉我可以从哪里获得这些文档。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处找到有关此套件的所有信息

    -Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。
    该客户表示主板上的 J1跳线会影响编写程序的行为。 我想知道 TMDSC2KWRKSHPKIT 上所有跳线的设置。 我已经检查了您指定的 C2000_DPSWorkshop,但我可以找到该文档。 请指出我可以从何处获取有关所有跳线设置的信息。

    此致、