This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:具有 LaunchXL-F28379D 或 LaunchXL-F28377S 的 EMIF

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624932/tms320f28379d-emif-with-launchxl-f28379d-or-launchxl-f28377s

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

根据经验、有人是否知道其中一个 Launchpad F28377S 或 F28379D 上的 EMIF 是否可用、因为接头上有引脚?
我´m 使用16位字宽度的 EMIF -不需要32位。
我知道、我可以从"信号描述"表中生成此信息-但您可能只是知道答案之一。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有使用 PINMUX 工具的提示。
    据我所见、电路板的新特性支持 EMIF。
    LaunchXL-F28377S 上的100引脚封装n´t 具有 EMIF 硬件

    LaunchXL-F28379D 的n´t 没有将 BGA 所需的所有引脚连接到接头
    例如、EM1DO -> PINB11->GPIO85不会路由到接头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAUNCHXL-F28379D 底部有一个专用的高密度接头、可访问 EMIF1引脚:

    地址更高的引脚 EM1A[12]+和 EM1SDCKE 不可用。

    LAUNCHXL-F28379D 修订版2.0预计可互换:

    • GPIO33 -> GPIO52 (EM1A12)
    • GPIO117 -> GPIO29 (EM1SDCKE)