This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:数字控制器库- PI 结构中出错

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623674/ccs-ccstudio-c2000-digital-controller-library---error-in-pi-struct

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经开始实施 DCL 库、但我遇到了 PI 结构错误。 我第一次打开文件...

只需将"pi"重命名为其他解决方案即可。 目前。  但这不应该是“正常”的方式。

有人提示吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许名称"pi"已经为 smth 保留? 您的标题中可能有"#define PI 3.1416" somwhere。 因此您会得到"typedef volatile struct{...} 预处理后为3.1416英寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美! 这种方法解决了问题! 我昨天没有得到这个想法。 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所 述、误差是因为许多人 在其代码中为数学常量定义了 PI。  新版本的 DCL (v2.1)将于9月22日在 C2000Ware 中发布、以消除此冲突。

    此致、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢您提供本说明。