请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
大家好、
我不熟悉嵌入式编程。 我有两个 TMS320F28335 DSP。 我必须通过 SPI 将一些 ADC 值从一个发送到另一个、还必须从另一个 DSP 以及 SPI 获取一些值。 是否有人能向我解释该序列。 从 code composer 的示例代码中、我了解了如何使用 FIFO 通过 SPI 发送一组数据。 但是、如何通过 SPI 逐个发送数据、即我如何知道一个数据传输已经完成、下一个数据传输可以开始(以及如何开始)?
此致