This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:可配置逻辑块 CLB

Guru**** 2298440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624758/tms320f28379d-configurable-logic-block-clb

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、
我在寻找 有关  可配置逻辑块(CLB)板载处理器 TMS320F28379D 处理器的文档,等等,

我在 TI 的 controlSUITE 中进行了搜索、并且处理器配置文件中包含可配置逻辑块、但同样、没有有关如何使用该器件的示例、也没有任何说明。

 

请 、能帮我准备任何文档吗?

此致

Pierluigi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierluigi、

    我正在获取有关我们已经或即将发布的 CLB 的最新详细信息、以确保我为您提供正确的信息。

    用一粒盐将剩下的部分拿出来、直到我听到回声。 我们目前没有任何 controlSUITE 示例、并且在不久的将来也没有计划使用任何示例。 我们正在努力使所有支持基础设施到位、以正确支持 CLB 并使客户能够进行开发。

    您阅读了什么来源来开始研究 CLB? 它看起来可能是数据表、但我只是想确保我也更新了任何其他来源。

    此致、

    Kris