This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:为什么我的 ADC 结果寄存器显示了错误的数字?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624511/ccs-tms320f28335-why-my-adc-result-register-shows-the-wrong-number

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在调试 DSP TMS320F28335板。 ADC 模块有问题:我们在 DSP ADCIN 引脚上放置了一个2.5V 信号、但 ADC 结果寄存器显示2050。

此 DSP 的电源是正确的。 为什么 ADC 结果寄存器的结果不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ShaoTC、

    您使用什么板来调试 F28335? 您是否正在使用 controlSUITE 中未经修改的 ADC 示例?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tommy

    感谢您的回复。

    我们正在使用自己的程序。 我们有两个 DSP 板。 一个电路板中的 ADC 完全正常、但另一个电路板显示了我在这里显示的误差。

    DSP 板也是由我们自己设计的。

    -ShaoTC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ShaoTC、

    由于您有一个工作板、我认为重点关注潜在的组装或设置问题是有道理的。

    尝试使用较大的 ACQ_PS 值、并使用尽可能靠近 ADC 引脚的示波器监测2.5V 输入、以确认信号稳定。

    您是否在多个 ADC 引脚上看到此问题? 如果是、我还建议检查共享支持引脚和组件、例如 ADCREFIN (如果使用外部基准)、ADCLO、ADCRESEXT、ADCREFP、ADCREFM、 VDDA 和 VSSA。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy

    是的、我们在多个 ADC 引脚上看到了这个问题。 我们将检查这些引脚、非常感谢!

    -ShaoTC