This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:InstaSPIN SCI 示例请求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624642/launchxl-f28069m-a-request-for-sci-example-of-instaspin

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREcontrolSUITE

我们需要更多 instaSPIN 串行通信接口示例、而不是当前较差的示例、例如 motorware_hal_tutorial.pdf。

因为只有一个字符通信示例、但我如何使用它?

 由于 CPU 带宽较差、在电机旋转时很难实时进行长字通信。

谁可以在没有 JTAG 的情况下解决它?

通常其他项目会有很好的解释、例如、这是一个开源示例、

为什么 TI 不这么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlSUITE 中提供了演示 UART/SCI 功能的示例、以及将 SCI 集成到 MotorWare 示例所使用的 HAL 框架中的方法。 由于它与电机控制无关、我们选择在 motorware_hal_tutorial 指南中进行写操作。 该示例中的哪一个较差、以便我们可以更好地提供信息? 请记住、目标是展示如何将新模块(SCI)集成到 HAL 结构中。

    肖恩