This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPRU430F "TMS320C28x CPU 和指令集"

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624650/typo-in-spru430f-tms320c28x-cpu-and-instruction-set

你好

是否有特殊位置可供打印排版报告使用? 我要在 这里打捆。 SPRU430F "TMS320C28x CPU 和指令集"文档中有一个拼写错误:第102页上的调整模式"@T"和"@SP"表示为"@th ":

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将让我们的一位技术专家回答您的特定拼写错误问题、但也将回答您的第一个问题。 在所有技术文档的页脚中、底部有一个"提交文档反馈"链接。 如果您单击该链接、您可以报告文档问题、然后它将进入我们的错误队列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我将在下一次使用该链接。