This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24V 直流电力线通信

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624232/24v-dc-power-line-communication

您能为我推荐用于24V 直流 PLC 的评估套件吗?

我有数据以115200的波特率从 UART 发出,我想将这些数据放在24V 直流电源线上。 TI 是否有符合指定要求的评估套件,我找不到任何! 请对评估模块与评估套件进行评论。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    您是否已经了解过此内容: www.ti.com/.../24vdcplcevm

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我见过这个。 这是一个参考设计,我想要一个用于测试电力线通信的预构建评估套件,它可以将数据从 UART (115200波特)耦合到24V 直流电源线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为没有任何此类直流 PLC 预构建套件可用。