This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:F28075输出8个独立通道峰值电流控制模式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624380/tms320f28075-f28075-output-8-individual-channel-peak-current-control-mode

器件型号:TMS320F28075

降级器、

是否可以使用 F28075输出8通道独立峰值电流控制模式? 我绘制的方框图如下所示、有可能吗? 有任何风险? 谢谢!

e2e.ti.com/.../8-channel-individual-peak-current-control-mode.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin、

    我认为这很有可能。 八通道 PWM 是独立的。 唯一的问题是确保软件设置正确、例如、根据峰值电流控制选择的参数。 您无需担心硬件问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    谢谢。