This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623378/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6678

大家好、

我正在使用 TMS320F28335并希望在 TMS320F28335和 TMS320c6678之间设置通信接口以进行一些高速计算。 我想将一些数据从 TMS320F28335实时带入 TMS320c6678进行一些计算并将一些值返回到 TMS320F28335。 有人能建议如何做到这一点吗?在设计任何硬件接口时,我应该牢记哪些方面? 两个 DSP 的外部存储器接口是否可用于高速数据传输?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德班扬

    EMIF 和 XINTF 接口被设计成用作外部存储器器件的主控制器。 没有定制的硬件和软件桥接、就无法连接这些器件。

    F28335具有3.3V IO、而 C6678具有1.8V IO、这也是 IO 电压问题。

    F28335上的 COM 端口可能太慢、无法跟上 ADC 转换、因此您需要使用 XINTF 或 GPIO。

    如果您可以更改一个或两个设备、则可能有更多选项。 例如、一些较早的 C6x 器件(具有3.3V IO)具有可与 XINTF 兼容的 HPI 接口。 还有多核 C28x 器件可以处理更多计算。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、在这种情况下、我可以使用两个德州 TMS320F28335的外部接口将它们连接在一起吗? 我确实需要该计算能力。 我可以在不在之间创建缓冲器(例如、FPGA 等硬件桥接)的情况下实现这一点吗?