This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:PIE VECT 正在使用256 x 16存储器的100%。 这是好还是坏?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623971/tms320f28032-the-pie-vect-is-using-up-100-of-the-256-x-16-memory-is-this-good-or-really-bad

器件型号:TMS320F28032

您好!

我遇到了一些内存问题、因为我达到了某些 RAML0 (96%)块的限制、PIE VECT 为100% 、我应该采取步骤来卸载放置在这些内存位置的一些数据吗? 也许会将一些数据从 RAML0丢弃到 RAML1?

下面是内存分配:

请提供任何帮助

 Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    100% PIE_VECT 内存分配不应成为问题。 中预定义了所有外设配置寄存器、结果寄存器、PIE 矢量表等的存储器分配 _Headers_xx_CPUx.cmd 文件。

    要解决与应用相关的存储器问题、请参阅 _xx_xx_cpuxx.cmd 文件、在此文件中、您可以修改分配给程序每个部分的内存。 例如、您可以修改.cmd 文件中分配给您的文本段块。

    谢谢
    Vasudha