This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28035的最短死区时间是多少?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/622340/what-is-the-minimum-dead-time-in-f28035

你(们)好

我使用 TMDSHVMTRPFCKIT(F28035)。

默认死区时间寄存器为200 (2us)。

如标题所述、 我可以在 F28035中减少多少死区时间?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此套件中、根据电源模块(IPM)选择死区时间。 如果您希望使用低于2.0uS 的电流、则可以通过减少此数量来实现这一目的。 您可以低至0.01us。 请参阅技术参考手册
    www.ti.com/.../spruge9e.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将死区时间从2us 缩短到0.01us 是否没有问题?
    默认死区值为"pwm1.Deadband = 2.0*system_frequisy"// 120计数-> 2.0 usec
    我可以像这样更改"pwm1.Deadband = 1"吗?
    它测量到死区时间为0.0166us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但必须确保您选择的是逆变器开关所需的死区。 如果您提供的死区比所需的多、它将使输出电压失真、但不会对逆变器本身造成危险。 而如果提供的死区少于所需的死区、则可能会使逆变器开关变热并可能损坏它。