请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 您好!
在 PSFB 转换器的辅助电源设计中、我们是否需要在引脚2和引脚3之间提供12V 输入? 在 PSFB 的参考设计中、引脚编号5和7 (J7的)也被交换。 请澄清这一点(并提前感谢)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 PSFB 转换器的辅助电源设计中、我们是否需要在引脚2和引脚3之间提供12V 输入? 在 PSFB 的参考设计中、引脚编号5和7 (J7的)也被交换。 请澄清这一点(并提前感谢)