请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 您好!
我正在处理一个需要同步两个 DSP 的系统。
我能够使用 EPWMSYNCO 引脚和 EPWMSYNCI 引脚在两个 DSP 的 EPWM 模块之间实现同步。
在这种方法中、我需要 在每个开关周期开始时来自 DSP1中 EPWMSYNCO 引脚的信号。
但是、由于两个 DSP 具有相同的频率、是否有一种方法可以在每个开关周期中不提供同步脉冲、 我可以在中给出一个同步脉冲、比如每隔100个开关周期、并将 DSP2的相位调整为并消除任何相位误差、使其与 DSP 1同步?