This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:eZdsp TMS320F28335

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623224/ccs-tms320f28335-ezdsp-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我对微控制器编程非常陌生、但通过我找到的示例和其他资源、我尝试对 eZdsp TMS320F28335进行编程以控制三相逆变器。 尽管我发现了一个很好的守则、但我仍然能够把它转移到董事会。

我实际尝试加载的代码(为了检查)是刚刚通过 CCS 下载的 ePWM 向下调整 AQ 的示例。 它的构建只需一条警告消息:

说明资源路径位置类型
此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 6.2.9 [c2000]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 16.9.3.LTS。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。 Example_2833xEPwmUpDownAQ 属性问题

 通过 CCS 的软件更新安装执行此操作、我得到:

如果我仍然尝试连接器件并尝试调试示例的代码、我会得到:

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-600 @ 0x0)无法找到所需的动态库。 库不在搜索路径上。 (仿真包7.0.48.0)

我一直在尝试卸载 CCS、然后再次安装它、在我正在安装的文件夹(而不是在整个计算机中)中禁用防病毒的实时扫描、我仍然收到相同的错误。

如果有人知道我遇到了什么麻烦以及如何解决问题、我会很高兴。 以便将我的代码加载到微控制器中。

提前感谢大家。

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    在 CCS 的 Help 和 Install New Software 下、您会找到一个框、显示"Show only the latest versions of available software"。 取消选中该复选框可安装较旧的编译器版本。
    您的 CCS 安装可能没有问题。 请查看 C2000Ware、了解我们的所有最新示例。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、问题是我没有安装调试探针、因此无法调试器件中的代码。

    我发现了这个、可以安装所有东西、所以现在它运行良好。

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,很棒! 感谢您的更新以及您的解决方案!

    此致
    Chris