This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 软件安装问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623295/software-installation-problem

主题中讨论的其他器件:controlSUITEMOTORWARE

我在    LAUNCHXL-F28027F 网站上下载软件集(Code Composer Studio、controlSUITE 和 Motorware) 并安装这三个软件时遇到了问题、但我发现 controlSUITE 和 Motorware 在打开时始终会立即退出。 那么、有人能告诉我如何解决这个问题吗? 非常感谢、期待您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您是否参考了 Resource Explorer GUI? 请参阅以下文章 :e2e.ti.com/.../1424322

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris

    我已经安装了 GUI 编写器软件、但打开 controlSUITE 和 Motorware 时仍会立即退出。

    此致

    张少春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否关注您的问题。 controlSUITE 和 MotorWare 具有自己的 GUI、与 GUI Composer 无关。 要浏览 controlSUITE 和 Motorware、请使用 CCS 资源浏览器。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris

    第一个附件显示 controlSUITE 错误。 它始终显示"Starting Resource Explorer"、但我发现我可以通过打开 code composer studio 来单击 View->Resource Explorer Classic 来打开 controlSUITE 和 motorware。 它将进入 controlSUITE 和 motorware 的页面。 我认为它与 controlSUITE 和 Motorware 软件本身的页面相同。 此外、我将屏幕截图放在第二个附件中。 我不知道我是否理解您的说明正确?

    此致

    张少春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在独立运行 Resource Explorer、请参阅我的第一个帖子。 您必须进入~/controlSUITE/eclipse/workspace 并删除".metadata"文件夹。 这会将其修复为空白。

    此致
    Chris