This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:其中.cmd 是合并连续 SARAM 块的位置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623232/launchxl-f28379d-where-is-cmd-to-combine-contiguous-saram-blocks

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我从现有项目启动了我的项目。 现在、我的.text 有问题、因此我必须将 连续的 RAM 块合并到一个段中、但 我找不到要编辑的.cmd 文件。

链接过程的.cmd 文件在哪里?

P.s:我已阅读 processors.wiki.ti.com/.../C28x_Compiler_-_Understanding_Linking

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    如果您在项目浏览器中看不到正在使用的链接器、请转至项目属性->C2000链接器->文件搜索路径、然后查看链接器是否在此处列出。 如果是、请遵循搜索路径。

    如果您看到项目属性->常规下列出的链接器、则选择浏览、它会使您转到链接所在的 CCS 安装位置。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    正确、我在控制套件的文件夹中找到了该文件。

    我还有另一个简单的问题、我知道的.text 的长度取决于代码、但它的详细程度取决于代码中使用的变量和命令的字符数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码的大小取决于您尝试执行的操作的算法和复杂性。 此外、使用更多变量会增大您的大小。 代码和其他"格式化"项目中的实际变量名称不会影响代码大小。

    此致
    Chris