This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:为了通过 EMI 测试、必须在 CAN 上添加共模滤波器。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/622960/tms320f28035-a-common-mode-filter-must-be-added-on-can-to-pass-the-emi-test

器件型号:TMS320F28035

尊敬的专家

我的客户告诉我、NXP DSP 的 CAN 总线只能在500kHz 以下运行。

如果运行频率高于500kHz、则必须在 CAN 上添加共模滤波器以通过 EMI 测试。

您是否曾担任过此限制的负责人?

我们对 C2000还是 Tiva 有此限制吗?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

               很难用这种方式来概括。 EMI 是许多因素的函数、例如位速率、CAN 信号的上升/下降时间、总线长度、电路板布局等 请查看  TI 网站上的 SLLS753E、SLLY020和 SLLA271。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh

    感谢您的评论。

    那么、您是否听说过客户反馈、他们在 C2000或 Tiva 上使用 CAN、在超过500kHz 的频率下运行时遇到了 EMI 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、
    EMI 是许多参数的函数、而 MCU 只是其中的一个。 根据网络参数、可能需要额外的 EMI 缓解机制。 我已经在1Mbps 下测试了 eCAN、我相信有很多客户应用以该速度运行总线。 因此、要回答您的问题、在1Mbps 下运行 eCAN 时没有系统性问题。