请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28034 您好!
我的客户正在使用 F28034、SYSCLK 设置为60MHz、XCLKOUT 输出为15MHz 以进行测量。
当它们执行 EFT 测试时、它们将观察到 XCLKOUT 为7.2MHz 并且 PWM 频率发生变化、这意味着 SYSCLK 发生变化。
当它们移除 EFT 脉冲时、时钟仍然错误。
他们使用内部振荡器作为时钟源、因此他们怀疑内部振荡器太容易受到影响、并导致 EFT 测试失败。
我将在 EFT 测试期间与客户核实电源(3.3V、1.8V)是否在我们的建议范围内、但我不认为电源是原因、因为当他们移除 EFT 脉冲时、时钟仍然错误。
您是否知道时钟频率错误的原因还有什么?
霍华德