This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:修改 TI 主开发树中的现有.cmd 文件或将其复制到工程目录中通常是这样吗? 此外、哪个.cmd 文件是要使用的正确文件?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623373/ccs-tms320f28379d-is-it-typical-to-modify-the-existing-cmd-file-in-the-main-ti-development-tree-or-copy-it-into-the-project-directory-also-which-cmd-file-is-the-correct-one-to-use

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

1) 1)为了删除 SECTIONS 编译器警告、并添加 printf()支持、听起来应该修改*。cmd 文件。  是这样吗?

2) 2).cmd 文件位于此处、~/ti/c2000/C2000Ware_1_00_01_00/device_support/f2837xd/common/cmd、是正确的文件吗?  此处还有其他.cmd 文件、~/ti/ccsv7/ccs_base/c2000/include/.

3) 3)当需要对.cmd 文件进行修改时、将它们转换为 ti 主分支中的文件还是将其复制到工程目录中是典型的?

好的、

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.要删除警告,您可能需要调整 cmd 文件。 对于 printf、我认为您不需要修改 cmd 文件。

    CCS 中的一个专用于器件、C2000ware 中的专用于 c2000ware 中包含的项目。 我更喜欢在 C2000ware 中使用这些软件

    3.如果修改特定于一个工程,最好将文件复制到工程目录并进行修改。 您可能需要在工程中包含新文件并删除旧文件。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    我不知道您的问题的目的、但如果您想使用 printf、请注意以下几点:
    http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/620616


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Baskaran。  这很有帮助。

    好的、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brett。