This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:生成具有恒定占空比的 ePWM 信号的示例

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623143/ccs-tms320f28335-example-to-produce-epwm-signal-with-contant-duty

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的每个人:

我是 TMS320F28335的新用户。 我使用的是 CCS v6.2。 对于定义的占空比、我希望生成可以观察到的 PWM 信号。  

是否有任何与此相关的现有示例?  

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    设置计数器比较寄存器(CMPA、CMPB)的 ePWM 和 HRPWM 示例将非常有用。 计数器比较模块用于控制占空比。
    示例可在 controlSUITE - C:\ti\controlSUITE\device_support\f2833x\v142\DSP2833x_examples_ccsv5\中找到

    如果您参考示例 ePWM_UP_AQ 或 ePWM_updown_AQ、请注意、它会调用 update_compare()以更改 ISR 中的这些寄存器、但您可以删除这些调用以保持占空比恒定。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我有很大帮助。 非常感谢!