This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果外部 CPLD 芯片可以使用 TMS320F28377S 的 XCLKOUT 输出时钟

Guru**** 2544950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623122/if-the-external-cpld-chip-can-use-the-xclkout-output-clock-from-tms320f28377s

主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

请帮助检查 外部 CPLD 芯片是否可以使用 TMS320F28377S 的 XCLKOUT 输出时钟(150MHz)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    I/O 无法驱动速度快的信号:

    CPLD 是否具有 PLL? 在这种情况下、您可能可以使用10-20MHz 的单端时钟源并将其发送到 F2837x 器件和 CPLD 的 PLL 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议