This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F2837xD 双核编程

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623258/ccs-tms320f28379d-tms320f2837xd-dual-core-programming

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在哪里可以找到 C2000双核编程简介? 我已经在单核 Delfino 中进行了实验。  我使用的是 CCS

我是一个有趣的基本概念:

-如何为某些函数设置执行内核(CPU0或 CPU1);

-如何按不同内核拆分程序中的所有函数:

我需要学习什么文档?  我应该从哪里开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sasha、

    查看 controlSUITE 或 C2000ware 中的 F2837xD 双 CPU 示例。 基本上、您的 CCS 项目将具有两个不同的 C 文件、用于您希望在两个内核上运行的任何文件。 然后、内核可通过 IPC 和/或共享存储器进行通信。 CPU1是主器件、需要将存储器和外设分配给将拥有它们的内核。