This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:串行通信:板的 MATLAB

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/622407/ccs-launchxl-f28377s-serial-communication-matlab-to-the-board

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近使用过这张卡、但我给它的所有使用都是"Enegia"。 使用 Energia、我能够从 MATLAB 发送变量并以能源形式接收变量、而不会出现任何问题。
我不得不更改为使用 code composer、因为我必须在项目中包含中断例程、这与 Energia 中的库不可能相关(至少我认为)。 我在 CCS 中管理了该例程、这要归功于一个示例。
我的问题现在就到了、我必须通过串行端口读取从 MATLAB 发送的数据。 对于我看到的更多示例、我有一些想法、但这些示例与我想要做的相比太大。
只读取缓冲区并为读取分配一个变量、然后根据 MATLAB 的结果存储数据。
在我进行研究之前、我知道如何初始化 SCI 的端口(28和29)、但我无法了解更多信息。

我希望我能说明自己的情况。

谢谢、致以最诚挚的问候!