This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:低功耗模式是可行的吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623002/tms320f28027-low-power-mode-possible

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: MOTORWAREcontrolSUITE

您好!

我想知道 TMS320F28027和 MotorWare 是否在电机未使用时提供某种低功耗和/或睡眠模式?

如果是、在将电机控制从睡眠状态恢复时、是否需要考虑一些要点?

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MotorWare 不提供任何节能模式、因为它仅是用于电机控制示例的开发套件。 请查看 controlSUITE 中"C:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x\v230\F2802x_examples_drivers "下的低功耗模式(lpm)示例。

    对于电机控制、当它从睡眠状态恢复时、我将确保您在准备好开始控制之前不会重新启用 PWM 模块、并且在重新启用 PWM 输出之前适当地启用 ADC/PWM 时钟。

    肖恩