This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28052F:电机制动或处于位置控制时的相电流总和

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMS320F28052F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/622379/tms320f28052f-phase-current-sum-when-motor-is-braking-or-in-position-control

器件型号:TMS320F28052F
主题中讨论的其他器件:DRV8301

您好!

在 PMSM 上使用 FOC 控制和 TMS320F28052F 和 DRV8301 (三相电流感应)、我们尝试通过将相电流相加为零来验证我们的系统是否安全。

但是、您能否确认电机制动时相电流总和不等于零(仍通过 InstaSpin 进行 PWM 控制)?

当我们进行位置控制(使用 InstaSpin 进行 PWM 控制以获得固定位置)时、情况是否也是如此?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论制动如何、在速度或位置控制下运行、三相电流的总和始终为零。