您好!
我使用的是连接 CC2530芯片的 SmartRF 05评估板版本1.8.1。
我想修改 SampleHeatingCoolingUnit 代码以显示来自 UART 的数据。 因此、当我从 UART (RealTerm 程序)发送内容时、我希望在 LCD 显示屏上显示该内容。
静态 uint16 HalUARTReadDMA (uint8 * buf、uint16 len)
{
uint16 cnt;
对于(cnt = 0;cnt < len;cnt++)
{
if (!HAL_UART_DMA_new_RX_BYTE (dmaCfg.rxHead))
{
中断;
}
*buf++= HAL_UART_DMA_GET_RX_BYTE (dmaCfg.rxHead);
HAL_UART_DMA_CLR_RX_BYTE (dmaCfg.rxHead);
#if HAL_UART_DMA_RX_MAX == 256
(dmaCfg.rxHead)++;
其他
if (++(dmaCfg.rxHead)>= HAL_UART_DMA_RX_MAX)
{
dmaCfg.rxHead = 0;
}
#endif
字符 str[10];
sprintf (str、"UART:%d"、(uint32) dmaCfg.rxBuf[0]);
HalLcdWriteString (str、HAL_LCD_LINE_1);
HalLcdWriteValue ((uint32) dmaCfg.rxHead、10、HAL_LCD_LINE_2);
HalLcdWriteValue((UINT32) buf,10,HAL_LCD_LINE_3 );
}
PxOUT &=~HAL_UART_Px_RTS; //重新启用任何读取操作的流程。
返回 cnt;
}
每当我尝试显示值时、我都会得到缓冲区大小和发送的数据量、绝不会精确地显示我发送的字符串。
我现在陷入了困境,不知道该怎么办,有人可以帮助我吗?