This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:GPIO 查询

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/622388/ccs-tms320f28035-gpio-inquiry

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我在 CCS 中创建了一个简单的项目、该项目执行一些基本的代数处理、并且它编译和执行得非常完美。 ´m 我尝试将一些 GPIO 逻辑与中断结合使用、但链接器无法识别我要访问的寄存器。 我n´t 尝试将一个示例项目中使用的所有库从 controlSUITE (FlashingLets-F28035)包含到我的项目中、但它仍然起作用。 ´m 编译工程时遇到的错误为:

#10234-D 未解析的符号仍然存在

该错误仅在我打算访问寄存器时显示、就像使用此指令一样:

GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO34 = 1;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    您似乎已经尝试让一个简单的项目正常工作、然后开始添加库和包含项以使更复杂的项目正常工作。  让一切正常运行可能很困难。

    在您的实例中、我认为您缺少 GPIO 头文件的包含项(或将包含此文件的其他一些包含项)、但在编译工程之前、可能还需要修复/修改其他错误。
    controlSUITE\device_support\f2803x\vxxx\DSP2803x_headers\include\

    ===

    相反、我建议从稍微复杂一点的项目开始、然后对其进行编辑以满足您的需求。  

    对于您希望尝试的内容、我建议考虑以下示例:
    controlSUITE\device_support\f2803x\vxxx\DSP2803x_examples_ccsv5\external_interrupt\

    或者、您可以使用 FlashingLets-F28035项目的结构。  您只需编辑并添加到此项目即可。


    谢谢、
    Brett