This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 編譯/ UCC2803:28035调试问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8302, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639110/ucc2803-28035-debug-question

器件型号:UCC2803
主题中讨论的其他器件:DRV8302UNIFLASH

工具/软件:TI C / C +編譯器 μ F

   運行>連接目標(C28xx)>恢復>暫停      工具>存儲器映射>片上閃存>代碼安全密碼 使用  TMS320F28035    
   查看目標配置 導航到閃存LED F28035內部的配置    解鎖(按鈕)。錯誤,因為密碼是錯誤的。      工具內存映射片上閃存代碼安全密碼 密鑰7從FFFF更改為FFFE   如何將FFFE更改為FFFF,因為現在我更改FFFE無法調試  



C28xx:文件加載器:驗證失敗:地址0x0000000000008000處的值不匹配請驗證目標內存和內存映射。
C28xx:GEL:文件:D:\ workspace \ BLDC_Sensorless \ F2803x_RAM \ BLDC_Sensorless_F2803x.out:發生數據驗證錯誤,文件加載失敗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户516295938:

    感谢您关注 TI。

    E2E 社区论坛以英语进行。 如果您可以翻译您的问题、我们可以让工程师为您提供支持。

    谢谢、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、我将 key1~key7 FFFFto FFFE 现在无法进行调试我想将其更改为 FFFF、但我找不到可以更改的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C28xx:闪存编程器:器件已锁定或未连接。 操作已取消。
    C28xx:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
    C28xx:GEL:文件:D:\workspace\InstaSPIN_BLDC_GUI_project\F2803x_DRV8302_flash\InstaSPIN_BLDC_GUI_F2803x_DRV8302.out:加载失败。
    他们是否质疑我该怎么做? 我认为廉价无法链接我使用示例代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定您要问什么。 如果您的器件已锁定、则需要在对闪存进行编程之前解锁器件。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Sal 提到的、您需要通过在 KEY0-KEY7寄存器中写入正确的密码值来使器件 UNLCOK。 该值与您在闪存中的密码位置(PWL0-PWL7)编程的值相同。 只有在解锁器件后、您才能执行任何闪存操作。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何解锁器件、您可以执行任何闪存操作。 现在在调试中、无法打开 key1~key7以将 FFFE 更改为 FFFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过修改引导引脚配置、将引导模式更改为等待模式。 在后续步骤中使用 uniflash 会很方便:
    1.输入正确的密码并解锁设备-您可以在 Settings and Utilities (设置和实用程序)选项卡下找到该密码
    2、现在您将能够擦除器件。
    3.擦除器件后-将引导引脚改回获取模式和程序。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我想问步骤如何不执行步骤? 虽然我已经不知道该怎么做了,但我不知道该怎么做
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户516295938:

    感谢您的提问。 我想我们仍然没有准确地回答您的问题。 您可以修改它吗? 或者、如果您想获得更多反馈、也可以通过另一种方法来实现。
    以下是您可以参考的 TI 中文支持论坛。
    http://www.deyisupport.com/

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)在 UniFlash 4.2.1 GUI 中、选择要使用的器件和仿真器。
    2) 2)然后单击"开始"按钮。
    3) 3)在显示的新 GUI 窗口中、您会看到菜单选项卡。
    4) 4)单击"Settings & Utilities"。 向下滚动。
    5) 5)您将看到标题为"Code Security Password"(代码安全密码)的部分。 在此部分中、输入当前密码。
    6) 6)然后单击"解锁"。
    7) 7)看到控制台窗口消息表示器件已解锁后、单击"Code Security Password"(代码安全密码)部分上方的"Erase Flash"(擦除闪存)按钮。
    8) 8)现在密码已被删除、您可以重新编程新密码。 在"Code Security Password"(代码安全密码)部分的 Key (密钥)字段中输入新密码,然后单击"Program Password"(程序密码)按钮。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我使用 STEP 知道解锁、但由于闪存操作无法进行下一步
    请稍候...很长一段时间内、没有任何变化、我是否可以收到我想要为您设置问题图片的电子邮件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将图片附加到论坛中。
    点击"回复"按钮时、您将看到"插入代码、附加文件等..." 消息窗口右下角的链接。 单击它、您将看到附加图片的选项。

    谢谢、此致、
    Vamsi