This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28067:代码读取无效的内存地址

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640560/tms320f28067-code-reads-invalid-memory-address

器件型号:TMS320F28067

您好!  

客户对读/写存储器地址有一些疑问:

1) 1)如果代码读取"反转"区域中的地址、会发生什么情况? 例如、地址为0x3D7D00。

2) 2)如果代码读取存储器映射之外的地址、会发生什么情况? 例如、地址为0xD3C5EBF4、而存储器映射为0x000000至0x3FFFE0。

3) 3)如果代码向闪存写入值、就像向 RAM 写入一样、会发生什么情况?

我已经进行了这些测试。 客户倾向于从 BU 侧获得正式答案、因为他们面临的问题很少。 他们想知道这些问题是否与这3个问题有关。  

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    1)如果代码读取的地址位于"反转"区域、会发生什么情况? 例如、地址为0x3D7D00。 [/报价]

    这未定义。 读操作可能返回数据总线上的数据。

    [引用] 2)如果代码读取存储器映射之外的地址、会发生什么情况? 例如、地址为0xD3C5EBF4、而存储器映射为0x000000至0x3FFFE0。 [/报价]

    您在讨论 CCS 存储器映射吗? 如果是、则这对 CPU 操作没有影响。 如果存储器地址有效、则它将从该位置读取该值。 CCS 存储器映射仅用于调试访问。

    [引用] 3)如果代码向闪存写入值、就像向 RAM 写入一样、会发生什么情况? [/报价]

    不会发生任何情况。 写入将被忽略。

    此致、

    Vivek Singh