This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:有关 MISRA C:2004的问题

Guru**** 2563730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639099/tms320f28027f-question-about-misra-c-2004

器件型号:TMS320F28027F

您好!

客户产品需要 IEC60730 B 类。 使用 MISRA C:2004进行编译时、会出现许多警告。

是否有任何方法可以清除所有这些警告?

编译器团队中有一个帖子。 他们建议在这里提问。

e2e.ti.com/.../2356421

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦

    您或客户可能必须修改源代码。 此外、这取决于您使用的 MISRA 策略。 例如、某些规则是强制性的、可选的、或按具体情况而定。 客户必须确定这一点并创建自己的 MISRA C 策略。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal、
    了解您的观点。
    遗憾的是、修改代码非常困难。 例如:2.2 [必需]:源代码应仅使用 MISRA 中的/*...*/样式注释。 这是必需的、并且每个*。c 文件都需要修改。
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是客户的强制规则、则脚本应简短地转换注释。

    SAL