This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:您是否计划在 F2807x 上获得 SafeTI-60730合规性认证?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640656/tms320f28075-do-you-have-a-plan-to-get-compliance-certification-for-safeti-60730-on-f2807x

器件型号:TMS320F28075

您好、查姆斯、

我对 IEC60730认证有疑问。

您是否计划在 F2807x 上获得 SafeTI-60730合规性认证?

我看到 SafeTI-60730 HP。

有 F2807x 库。

但  F2807x (Soprano)上的 SafeTI-60730没有合规认证。

请告诉我。

此致、

新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueda-San、

    目前没有计划认证 F2807x 60730库。   

    此致

    Lori